The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

使用条款

更新于 2022 年 1 月 18 日

请务必在使用本网站之前仔细阅读所有条款,因为它涉及到您的法律权利和义务。

阅读并同意本协议

网站www.Vertiv.com,由Vertiv Group Corporation(dba Vertiv Co.)("Vertiv")在其位于美国俄亥俄州哥伦布市的办公处拥有、运营和提供。Vertiv 子公司 及其关联公司的网站均由各子公司或关联公司所拥有、经营并提供。但是,本条款将适用于任何链接至本条款的所有 Vertiv 子公司及关联公司网站

通过访问或使用由本网站及移动应用程序提供的任何内容、工具产品或服务,和任何从本网站及移动应用程序上可获得的任何信息、工具、服务(以下统称“服务”),表示您已同意接受本条款。如果您不同意受到该等条款的约束,包括我们此处所引用的隐私协议,则请勿使用该等服务。本协议将适用有约束力的仲裁单独解决争议,而非通过陪审团或集体 诉讼, 同时本协议在争议解决时将限制您可得到的救济。

我们的服务​

我们的服务仅限您个人非商业用途使用。我们的服务可能会因为计划中的维护或升级、紧急维修、通讯链接和/或设备故障或者其他类似的原因而发生中断。

我们的服务包含文本、软件、图片、照片、图表、音频、录像、应用程序、用户界面、可视界面、标识、设计、产品名称以及技术规格(以下统称“材料”),以上材料的部分或全部由我们或其他渠道提供的信息和资料衍生而来,并且受到著作权法、商标法、专利法和其他适用的法律的保护。本网站整体内容作为汇编作品受到著作权法的保护。网站上展示的商标、标识和服务商标是属于 Vertiv 及其子公司、关联公司及其许可人或内容供应商或其他第三方的注册或未注册商标。所有商标、标识及服务商标皆为相关拥有人的私有财产。未得到权利人的事先书面同意,本网站所载任何内容均不得被解释为授予任何使用任何网站上展示的商标、标识或服务商标的许可或者权利。

除非明确书面同意,禁止在任何其他网站、联网的计算机或环境下使用任何材料。您不得拷贝、复制、重新发表、修改、上传、张贴、传播或以任何方式散布材料;材料不得被反编译、反向工程或反汇编。作为一项例外,只有当您在保持完整的著作权、商标或其他专有权且不删改著作权归属的情况下,因个人而非商业目的在单机上下载一份材料。该限制性的授权不构成对材料所有权的转让,且应理解为阁下不会通过使用我们的服务而获得任何与材料有关的许可、所有权或其他权利。

使用我们的服务

为了使用我们服务的某些功能,您需要建立一个账号。您不可以:

  • 为除您以外的他人建立账号。
  • 未经允许使用另一个用户的账号,或索取,收集或者使用其他用户的登陆信息。
  • 出售、转让、授权或指定他人使用您的账号、用户名或其他账号权利。

在您创建账户时,必须提供真实的、当前的、准确且完整的信息,并且在必要时应更新您的信息来维持其真实性和准确性。您有责任保护密码的安全,并且对您账号上的行为负责。您可能需要因非授权的使用对我们或者其他人造成的损失负责。如果您发现您的账号出现任何安全问题或非授权的使用,您应当立即通知我们。

您同意,您已具备法律上的权利能力和行为能力就本条款达成协议,并且遵守所有 就您 使用我们的服务及提交用户信息所应适用的(如联邦、州、本地和省级)法律、法规及规定,包括但是不限于,版权法及出口管制法。

您不得:

  • 规避、禁用或者以其他方式妨碍任何 与我们服务的安全 相关的功能,用来防止或禁止使用或复制任何材料或用户提交信息的功能,或对我们的服务、材料或用户提交信息的使用实施限制的功能。
  • 参与任何妨碍或扰乱我们服务(或与我们服务相链接的服务器或网络)的活动,包括传播任何蠕虫、病毒、间谍软件、恶意软件或任何破坏性的程序。
  • 以插入内容、代码或其他方式改变或妨碍我们在用户浏览器或设备上所提供的服务。
  • 因任何原因改变、变更或修改我们的服务。
  • 使用或启动任何类型的自动系统,包括但不限于“机器人”、“爬虫”、“线下阅读器”等,在一定时间内,以超越正常人在该时间内使用常规在线浏览器可发送的合理请求量的方式访问我们的服务。
  • 以我们提供的界面以外的方式访问(或尝试访问)任何我们的服务,包括材料或用户提供的信息。
  • 为任何非法或未授权的目的而使用我们的服务。
用户提交资料

您对您自己提交、发布或展示的任何内容负责(例如,图片、照片、表格、音频、文本、信息、作品、应用程序、链接及其他通讯、内容或材料,统称为“用户提交信息”),包括但不限于对任何侵犯著作权、专利、商标、专有权或任何因该等提交所导致的损害承担赔偿责任。

您提交用户信息必须遵守以下规定:

  • 不得通过我们的服务提交辱骂性的、淫秽的、威胁性的、骚扰的、诽谤的、损害名誉的、冒犯性的、暴力的、整体或部分裸露的、歧视性的、非法的、侵权的、憎恨的、色情或性暗示的用户提交信息。您亦不得提交可能鼓动涉嫌犯罪行为的,或可能产生民事责任的、违反任何法律的或其他不恰当的用户提交信息。
  • 除非获得我们的事先书面许可,不得发布广告、请求或任何网站或个人的垃圾连接。
  • 不得诽谤、偷窥、欺凌、虐待、骚扰、威胁、模仿或胁迫个人或实体。
  • 不得作出错误或误导性的言论。
  • 不得提交隐私、秘密或敏感的信息,除非出于我们的特殊请求(比如提交信用卡信息以通过我们的服务完成一项交易)。

我们的政策始终是不接受或考虑任何由您提出的观点、建议或材料,除非是我们明确要求的。发送给我们的任何信息或材料均不得被视为保密或私有的。我们的服务目前或将来可能允许用户提交信息并托管、分享和/或发布该等用户提交信息。无论发布与否,用户提交的信息均不是保密的。您要理解网络可能会存在安全问题且我们并不能保证 用户提交信息 或其他信息的安全性。

您保留您所提交的用户信息的全部所有权。通过我们的服务提交信息和材料,您将自动授予我们(或保证信息和材料的所有人已明示许可我们)一个免版税的、永久性的、不可撤销的、不受限制的权利,及在世界范围内使用、复制、展示、演绎、修改、改编、发表、翻译、传播和转载或以其他方式向他人提供该信息或材料的部分或全部,或在任何其他作品、媒体或现有或后续研发中的技术中采纳的许可。您同意,我们可以自由使用您为任何目的而发送给我们的观点、概念、诀窍或技术。

我们保留自行决定用户提交信息是否妥当且遵守本条款的权利,包括但不限于用户信息超过规定的长度。在任何时候,我们可能会在没有事先通知您的情况下,因您提交的用户信息违反本条款而自行决定删除、编辑、限制、和/或监控用户提交信息,或中止用户权限。

本网站可能允许“在线聊天”的功能。在这种情况下,任何通讯或阁下通过在线聊天功能提交的内容将被认为是“用户提交信息”。特别是,我们不保证在线聊天的保密性。

主动提交信息政策

Vertiv 鼓励并重视有关我们产品、服务和解决方案的各类评论和建议。为清楚起见,并为了讨论您可能有的关于技术或关于我们产品、服务或解决方案技术改进的任何想法,在提交您的想法和信息前,必须理解并以书面形式同意 Vertiv 对于评估此类想法或信息的条件,以便 Vertiv 进行任何评估或讨论,这一点非常重要。请下载 《Vertiv 主动提交信息政策》,以了解详情。

第三方内容和链接网站

在使用我们的服务时,您可能会接触到各种来源的其他用户提交、发布或展示的用户提交信息。我们不对此类用户发布内容的准确性、有效性、安全性或 相关知识产权 负责。在法律允许的最大限度内,您同意对以上信息放弃您所拥有或可能拥有的针对我们的任何法律上的、衡平法上的权利或救济。

为了方便您的使用,我们 可能提供其他独立第三方的网址(“链接网站”)。若使用这些链接,风险需由您自己承担。我们无法控制 任何 第三方网站的内容、服务、隐私政策、使用条款或实践,且我们对以上不承担任何责任。包含这类内容或链接并不意味着我们赞助或支持它们(包括在链接网站上显示的任何信息或材料,或其描述的任何产品或服务),也不意味着我们和任何这些内容或网址有任何联系或关联,更不意味着任何链接网站获得了使用任何Vertiv或其子公司或关联企业的商标、商号、标识或版权。我们不会参与或以任何方式负责监控您和第三方产品或服务供应商之间的交易。您与在我们服务上找到的第三方之间的通讯和商业交易将仅限于您与该第三方之间。

使用 Vertiv 文档的权限

授予 Vertiv 网站上 Vertiv 所拥有的白皮书、新闻稿、数据表、规格文档、常见问答等 (“文档”)的使用权限,前提是(1)以下版权通知出现在所有副本中,且版权通知和此授权通知同时出现,(2)使用服务相关此类文档仅出于参考和非商业或个人使用目的,且不会复制或发布到任何网络计算机或在任何媒体上播放,且(3)不得对任何文档进行修改。出于任何其他目的之使用为法律明令 禁止, 且可能导致严重的民事及刑事惩罚。违反者将在可能的最大限度内受到起诉。

上述指定文档不包括网站或任何其他 Vertiv 所拥有、运营、许可或控制站点的设计或布局,这些设计或布局的元素可能受到商业外观、商标、不公平竞争 和 其他法律的保护,不得部分或全部进行复制或模仿。不得复制或重传任何网站的标识、图像、声音或图片,经 Vertiv 明确同意的情况除外。

Vertiv 对文档所含信息以及出于任何目的发布在网站上图像的适用性不作出任何陈述。所有此类文档及相关图像均以“按原样”状态提供,不提供任何类型的担保。Vertiv 特此拒绝承担与此信息有关的任何担保和条件,包括关于适销性(无论明示、暗示或法定)、特定目的适用性、所有权 和 不侵权的所有担保和条件。在任何情况下,对于 因服务所提供信息的使用或处理而导致或与之相关的任何特殊、间接或后果性损害或因无法使用、数据或利润所导致的任何损害,无论是由合同诉讼、疏忽还是其他侵权诉讼引起,Vertiv 和/或其各自供应商概不负责。

免责声明

我们的服务,包括但不限于,网站、材料、用户提交信息、我们服务上提供的任何产品或服务及所有信息、软件、设施、服务、相关通讯及其他内容均在“按现状”、“可用”及“不保证无瑕疵”的基础上提供。在适用法律允许的最大限度下,我们否认任何明示或暗示的陈述或保证,包括但不限于:适销性保证;非侵权性;适用于特殊目的的保证;交易或者履行中产生的保证;我们服务中所含的任何信息的准确性、可靠性、有用性或完整性;对我们的服务的访问将是不间断的或无误的;我们的服务将是安全的。我们对任何因访问或使用我们的服务造成的任何性质的损害不负任何责任,包括因病毒、蠕虫、木马或任何其他电脑软件或异常所造成的损害,该等病毒、蠕虫、木马或任何其他电脑软件或异常可能由于您访问或使用我们的服务而感染、影响、或损害您的电脑硬件、软件、存储或者您或他人的任何其他财产。

我们不对因任何材料、内容、用户提交信息、第三方通过我们的服务或以任何横幅广告或其他广告形式提供的或推广的任何产品或服务 对任何个人或实体造成的任何损失、损害(包括实际的、间接性的、惩罚性的或其他性质的)、伤害、索赔、责任或其他任何种类或性质的理由承担任何责任或义务。

责任限制

您同意承担使用我们服务的全部责任。在任何情况下我们、我们的供应商或其他涉及到的或参与创造、生产或提供我们服务的第三方均不对因阁下访问、使用、无法使用我们的服务或部分或全部服务所包含的任何材料所造成的直接、偶然、间接、特别或惩罚性的损害负责(包括但不限于任何发生的成本及费用、利润损失、数据或程序损失和业务中断),包括但不限于因未履行、错误、疏忽、指向链接网站、中断、删除、缺陷、操作或传送上的延迟、电脑病毒、通讯线路故障;或损坏、非授权的访问、改变或使用任何电脑或系统 造成的损害而引起的,无论基于任何保证、合同、侵权、疏忽、严格责任或其他法律理论基础,无论我们是否被通知该等损害的可能性。我们不对任何第三方或用户的行为、疏忽或行动承担义务责任,包括用户提交信息及链接网站。Vertiv 及其子公司、关联公司 及我们的高级管理人员、董事、股东、前身、继受者、员工及代理人对阁下在本条款下基于合同、侵权或其他理由的任何索赔的最大 责任 总额是 100 美金。如果您对我们服务包含的任何材料或本条款的任何部分有不满意之处,您的唯一救济是停止访问及使用我们的服务。

访问我们的服务,即表示您理解您可能会放弃一些目前未知或无法预测到的诉求,并且根据此放弃,您确认已经阅读、理解并明示放弃加利福尼亚州民法第 1542 条“一个普遍放弃并不适用于债权人在作出放弃时不知道或怀疑存在的有利诉求,如果他知道该诉求的话将本质性地改变他与债务人的和解”的利益,及任何美国州或领地相似法律规定的利益。

赔偿责任

您同意将补偿、维护并保护我们、我们的高级管理人员、董事、股东、前身、继任者、员工、代理人、子公司、关联公司免受因任何第三方基于如下理由向 Vertiv 提出的请求、损失、责任、索赔和费用(包括律师费用):(1)您的用户提交信息或阁下使用或访问我们的服务;(2)您违反或涉嫌违反本条款;(3)您侵犯或涉嫌侵犯任何第三方权利,包括并不限于任何知识产权、广告权、秘密权、物权或隐私权;(4)您违反或涉嫌违反任何法律、法规、规章、准则、法条、条例或命令;(5)任何因您的用户提交信息对第三方造成的损失索赔;(6)您的任何虚假陈述。我们保留为任何与补偿有关的事项提供专属抗辩和控制的权利,并且未经我们的事先书面许可,您不得 在任何情况下 达成和解。您将在我们为任何索赔抗辩时提供全力协作。该等抗辩和补偿义务在本条款和您停止使用我们服务后依然有效。

前瞻性陈述

我们的服务材料可能基于或包含各种关于 Vertiv 运营、未来成果和前景的声明,这些声明可能基于或包含假设性的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于现有的预期,具有风险及不确定性。

有关美国 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款,我们提供以下警戒性声明以识别重要的经济、政治、技术及其他因素,这些因素可能导致实际结果或事件与前瞻性声明和相关假设中提到或隐含的有本质上的差异。这些因素包括:(1)现在和未来商业环境的变化,包括利息、资本和消费开支;(2)竞争因素和竞争者对我们方案的回应;(3)预期产品的成功发展和上市;(4)政府法律法规的变更,包括税法;(5)新兴经济发展中政府和商业的不稳定;(6)国内外并购有利环境的持续存在,包括监管要求和候选人的市场价值。

条款的变更和终止

我们保留随时自行决定修订本条款或修正我们的服务及材料中任何的错误或疏漏的权利,并将在此网页上更新并赋予一个新的生效日期。无需事先通知,材料可以随时被变更、修订、补充或删除及更新;然而,我们没有义务更新服务材料。无需事先通知,我们可能随时对服务中描述的产品、服务、项目或价格(若存在)进行变更。在变更我们的服务后,继续使用我们的服务将被视作接受这些变更。由于本条款对您具有约束力,您应经常查看本条款。

本条款在按其规定终止或您停止访问或使用我们的服务前保持全部效力。任何时候,我们(1)可能暂停或终止您访问或使用我们的服务;(2)如果我们认为阁下有限制或阻止其他用户使用我们的服务的行为,或以任何其他方式违约使用我们的服务时,我们可能会对您终止本条款。终止条款后,您使用我们服务的授权将会自动终止,您必须立即销毁已下载或打印的材料。

法律适用及仲裁

本条款受美国密苏里州法律管辖,但不适用其冲突法条款及 1980 年《联合国国际货物销售合同公约》。您和 Vertiv 因使用我们的部分或全部服务而产生的索赔或争议只能在美国密苏里州单独进行有约束力的仲裁。您同意您与 Vertiv 的争议将通过有具法律约束力的仲裁进行解决,而且阁下放弃参与集团诉讼或集团仲裁的权利。若仲裁无效,您同意美国密苏里州对任何争议解决 有专属的 司法管辖权。任何因使用我们服务而引起的诉讼请求应在该诉讼理由发生后六个月内起诉。

完整协议及禁止部分无效

以上条款构成您与 Vertiv 关于使用我们服务的完整协议。若任一条款被具有合法管辖权的法院判定无效,该条款的无效并不应影响其他条款的有效性,其他条款仍具有法律效力。

关于我们产品和服务的义务与责任仅受与该产品和服务交易及许可相关的条款和条件管辖。

我们不保证我们服务中的材料在其他地区是合适或可用的,在该内容被认为是非法的地区禁止使用我们的服务。您在美国密苏里州以外使用我们的服务,您有义务遵守当地可适用的全部法律。您不能在违反美国及其他国家出口法律的情况下使用我们的服务或出口信息及材料。

www.Vertiv.com 由 Vertiv 美国管理并托管在位于美国的服务器上;其他 Vertiv 网站可能由美国以外的地区管理并运行。网站上公布的或以其他方式包含在我们服务中的材料可能涉及不适用于阁下所在的国家/地区的产品、项目或服务。​




选择您的本国语言