Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

新品发布 | 维谛技术(Vertiv)发布全新紧凑型高功率密度UPS,为大型数据中心及其他关键应用提供卓越能效和可靠性保护

2024年12月3日

Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS系统,专为空间受限的环境打造,提供高度能效、模块化设计的可靠电力保障

【2024年12月3日,美国俄亥俄州哥伦布】——全球关键数字基础设施及持续性解决方案供应商维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)今日宣布推出全新Vertiv™ PowerUPS 9000不间断电源(UPS)系统。这款UPS系统采用高效能、高功率密度设计,拥有紧凑占地,能够支持从传统计算到高密度IT应用的广泛场景。目前,该系统已在全球范围内推出,提供符合UL和CE标准的型号,单台功率范围覆盖250至1250kW。

Vertiv PowerUPS 9000具有高达97.5%的双变换效率,以及领先的高功率密度设计。系统支持快速、便捷的安装,提供顶部和底部线缆接入选项,同时内置回馈保护和接地故障套件,无需额外空间或现场安装。此外,该系统能够在全球范围内部署,显著降低采购和服务的不一致性、交付延误及停机风险。

“Vertiv PowerUPS 9000旨在最大限度提升可靠性和能效,同时缩小占地并简化复杂性,”Vertiv大功率副总裁Giovanni Zanei表示,“其模块化结构与高功率密度,能为数据中心用户提供能效卓越、可靠的电力保护,适用于传统和混合AI应用。”

Vertiv PowerUPS 9000是维谛Vertiv同类产品中能效最高的UPS,物理占地相比上一代产品缩小32%。该系统兼容Vertiv™ EnergyCore锂电池柜,以及阀控式铅酸(VRLA)电池和镍锌电池等多种储能技术。

系统采用独立分离的控制设计和双热插拔通信控制板,每个电源模块可独立运行。如发生故障,受影响模块将自动隔离以保护其他模块,确保系统持续运行。同时,固态静态旁路开关优化旁路线,支持全热插拔维护和升级,无需停机即可完成服务操作。

此外,Vertiv PowerUPS 9000可搭载Vertiv™ Next Predict预测性维护功能,通过先进的监控与数据分析,结合AI和机器学习算法评估设备健康状况,优化现场运营,延长设备寿命,确保性能最佳化。

在产品开发过程中,Vertiv工程师对PowerUPS 9000进行了全面的工程验证测试(EVT)和设计验证测试(DVT),以确保其在真实场景中的性能与可靠性。同时,系统还通过了多项环境、性能及极端条件测试,包括碎屑防护、抗震结构耐久性测试,以及电压突升和跌落测试,验证其在严苛条件下的稳定表现。

  

了解更多关键电源解决方案

  

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言