Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv potenzia la soluzione pre-ingegnerizzata di data center per l'Edge Computing in EMEA per promuovere efficienza energetica e installazioni più veloci on-site

aprile 11, 2025

La nuova soluzione Vertiv™ SmartAisle™ con monitoraggio integrato, alimentazione e raffreddamento ad alta efficienza aiuta a ridurre i costi e i consumi energetici

Milano [11 aprile 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato un importante aggiornamento della soluzione Vertiv™ SmartAisle™, progettata specificamente per applicazioni di edge computing fino a 180 kW.

Disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), questo sistema completo e pre-ingegnerizzato combina alimentazione, raffreddamento, rack e funzionalità avanzate di gestione e monitoraggio in un'unica unità integrata, progettata per semplificare e velocizzare le implementazioni di edge computing. In linea con la direttiva sull'efficienza energetica dell'Unione Europea (EED), la soluzione garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e include il monitoraggio dei consumi energetici (PUE) per aiutare le organizzazioni a tenere sotto controllo le proprie attività in funzione degli obiettivi aziendali.

“L'ampliamento del sistema Vertiv™ SmartAisle™ cambia davvero le carte in tavola quando si tratta di implementazioni edge efficienti e di successo”, ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director IT systems business di Vertiv in EMEA. Abbiamo reso più facile, più veloce e più conveniente per le aziende il processo di scalabilità e di crescita delle proprie operazioni IT”. Il sistema pre-ingegnerizzato elimina le tradizionali sfide legate alla pianificazione di installazioni di molteplici apparati e relative alla logistica, fornendo ai clienti una soluzione end-to-end completa e affidabile che consente agli operatori dei data center di monitorare i requisiti di efficienza energetica in conformità con le più recenti normative dell’UE.”

L'appliance di gestione intelligente dell'infrastruttura Vertiv™ RDU501 integrata consente agli operatori dei data center di controllare le attività del sistema in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo una piattaforma di monitoraggio e gestione consolidata e intuitiva. Inoltre, l'approccio di Vertiv alle soluzioni intelligenti pre-ingegnerizzate ed edge aiuta le organizzazioni a ridurre fino all’80% i tempi di pianificazione, progettazione e preparazione del sito, e di abbattere i costi di implementazione fino al 30% rispetto alle alternative in muratura, grazie anche a un’integrazione dei componenti che permette di ottenere un’efficienza energetica superiore fino al 20% rispetto alla media del settore.

Vertiv SmartAisle è parte di una gamma sempre più ampia di soluzioni modulari flessibili e completamente pre-ingegnerizzate. Il sistema è disponibile di serie in quattro diversi design di riferimento, con la possibilità di gestire carichi IT fino a 180kW e con ridondanza N+1 per i dispositivi di alimentazione e raffreddamento.

Le caratteristiche e i benefici chiave includono:

  • Monitoraggio avanzato 24/7 del consumo energetico e della gestione delle capacità
  • Monitoraggio ambientale preciso con sei sensori per ogni rack server
  • Gruppi di continuità (UPS) modulari e ad alta efficienza
  • Distribuzione dell'alimentazione tramite barre o PDU a pavimento
  • Monitoraggio dell'alimentazione integrato tramite unità di distribuzione dell'alimentazione montate su rack (rPDU)
  • Sistema di raffreddamento adattativo a espansione diretta con capacità variabile dal 20 al 100%
  • Maggiore efficienza termica grazie al sistema di contenimento del corridoio freddo
  • Sicurezza fisica avanzata con maniglie elettroniche e telecamere IP
  • Architettura modulare che consente un'implementazione standardizzata su più siti periferici

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Vertiv SmartAisle, leggere il post sul blog e consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione