Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv fornirà infrastrutture AI-ready per il data center all'avanguardia di Polar in Norvegia

maggio 15, 2025

La soluzione modulare prefabbricata e chiavi in mano supporta Polar nell’incrementare velocità, innovazione e resilienza del proprio data center a misura di AI

Milano [15 maggio 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, è stata selezionata come principale fornitore da Polar per realizzare il suo primo data center modulare AI-ready in Norvegia. La struttura di Polar è alimentata interamente da energia idroelettrica e riduce al minimo le emissioni di CO₂, gestendo al contempo ambienti ad alta densità e raffreddati a liquido fino a 120kW per rack. La soluzione Vertiv è progettata con ridondanza di tipo N+1 nei sistemi elettrici e termici, per offrire la resilienza e l'affidabilità necessarie a supportare l'AI e le attività di computing accelerato. La finalità di Polar è quella di realizzare una piattaforma di infrastrutture leader nel settore e attenta all'ambiente, che consenta ai clienti di sfruttare il potenziale dell'AI anche in futuro.

Poiché le applicazioni di AI richiedono sempre maggiori risorse, la richiesta di infrastrutture scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico è più elevata che mai. Grazie alle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento prefabbricate di Vertiv, la nuova facility di Polar sarà in grado di soddisfare tali sfide, supportando un ambiente di elaborazione ad alte prestazioni con un'agilità in linea con gli obiettivi aziendali di sostenibilità.

Viktor Petik, senior vice president, infrastructure solutions di Vertiv, ha dichiarato: "Questa collaborazione testimonia la solidità dell'approccio modulare di Vertiv, in grado di fornire a Polar un'infrastruttura ad alta densità e pronta per l'AI, che coniuga una rapida implementazione con un'eccezionale efficienza energetica. Sfruttando le infrastrutture preassemblate in stabilimento, possiamo superare le tradizionali problematiche on-site e forniamo una soluzione su misura per i requisiti in evoluzione di Polar".

Andy Hayes, CEO di Polar, ha affermato: "Siamo entusiasti di collaborare con Vertiv a questo progetto innovativo, che ci consente di espanderci in modo rapido ed efficiente mantenendo un forte impegno per la sostenibilità. La flessibilità della soluzione di Vertiv ci permette di ampliare facilmente le infrastrutture per soddisfare la domanda del mercato e ci agevola nel supportare i nostri clienti con funzionalità AI e HPC all'avanguardia".

Nell'ambito di questa collaborazione, Vertiv è impegnata a produrre, consegnare, installare e avviare una soluzione modulare prefabbricata (PFM) completamente attrezzata, scalabile e pronta per l'AI, in grado di supportare un carico IT di 12 MW, con la possibilità di espansione fino a 50 MW. La soluzione comprende Vertiv™ EXL S1, un gruppo di continuità (UPS) altamente efficiente e interattivo in grado di supportare i carichi di potenza variabili dell'AI e di altre applicazioni HPC. È inoltre dotata del chiller compatto Vertiv™ Liebert® AFC con refrigerante a bassissimo GWP (Global Warming Potential), progettato per ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ e che consente un consumo energetico annuo inferiore fino al 20% rispetto ai sistemi a vite fissa.

La prima fase di implementazione della struttura è prevista per la seconda metà del 2025, con un successivo ampliamento già pianificato. La facility è la prima di un programma ambizioso di Polar, destinato a migliorare gli standard dei data center AI-ready in tutta Europa.

Per maggiori dettagli sul progetto Polar, consultare il caso di studio a questo link. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Vertiv per le implementazioni AI e HPC consultare www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione