Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv presenta la nuova soluzione di free cooling evaporativo con refrigerante a basso GWP per migliorare l'efficienza e ridurre l’impronta di carbonio dei data center in EMEA

marzo 25, 2025

Vertiv™ Liebert® EFC offre ai clienti hyperscale e colocation di variare facilmente le modalità operative, per eliminare gli sprechi d'acqua e ottenere la massima efficienza

Milano [25 marzo 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato oggi un importante ampliamento al portfolio prodotti per la gestione termica con l'introduzione dell'unità di free cooling di ultima generazione Vertiv™ Liebert® EFC con refrigerante a basso GWP (Global Warming Potential).  La soluzione è progettata per soddisfare i rigorosi standard ambientali per il settore dei data center, compresi i servizi di colocation e cloud, ed è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) con capacità comprese tra 150 e 450 kW.

Vertiv Liebert EFC riunisce, in una singola unità, le funzionalità dello scambio termico indiretto aria-aria e dei principi del raffreddamento evaporativo. L'innovativo scambiatore di calore in polimero brevettato e la nuova tecnologia con compressore inverter a basso GWP migliorano significativamente l’efficienza annuale fino al 19% rispetto alle tecnologie precedenti, consentendo un (partial Power Usage Effectiveness) pari a 1,05.

Uno dei principali benefici del Liebert® EFC è la sua elevata flessibilità. In base alle condizioni specifiche del sito, una funzionalità di controllo ‘live toggling’ consente agli utenti di ridurre senza problemi e in modo sicuro l'uso di risorse critiche come l'energia o l'acqua mediante controlli software, per sfruttare la modalità free cooling. Questa flessibilità consente ai gestori di data center di ridurre l'impatto sul clima, consentendo al contempo un raffreddamento continuo, indipendentemente dalle risorse specifiche del sito. I modelli sono disponibili con back-up a espansione diretta (DX) con un condensatore remoto, in grado di fornire l'intera capacità di raffreddamento senza alcun consumo di acqua, offrendo una totale indipendenza idrica senza compromettere l'affidabilità.

“Poiché le aziende privilegiano le strategie di sostenibilità, i loro clienti sono sempre più alla ricerca di soluzioni di raffreddamento innovative che riducano il consumo di risorse, offrendo al contempo flessibilità operativa e resilienza”, ha dichiarato Sam Bainborough, vice president, thermal Business EMEA di Vertiv. “Liebert EFC, con una tecnologia rivoluzionaria e brevettata, risponde a queste esigenze con un sistema flessibile che offre un'esperienza completamente nuova al cliente, massimizzando il tempo di utilizzo del free cooling e sfruttando le potenzialità di evaporazione naturali”.

Il nuovo Liebert EFC è conforme alle attuali normative e restrizioni globali (regolamento UE 2024/573 sui gas fluidi e IPCC AR4), offrendo una soluzione chiavi in mano progettata per la scalabilità futura, la facilità di manutenzione e la durata nel tempo. Il design a base di polimeri offre una migliore resistenza alla corrosione e consente una maggiore varietà di qualità dell'acqua durante il funzionamento rispetto a uno scambiatore di calore in alluminio. Il fulcro di questa soluzione all'avanguardia è costituito da Vertiv™ Liebert® iCOM™ e dai rispettivi algoritmi di controllo, che gestiscono le transizioni automatiche tra le modalità di funzionamento più adatte, consentendo l'utilizzo della fonte di raffreddamento desiderata. I controlli consentono inoltre il coordinamento continuo delle unità, permettendo loro di funzionare come un sistema unificato, migliorando la continuità e l'affidabilità del raffreddamento senza la necessità di un sistema aggiuntivo di gestione dell'impianto.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ Liebert® EFC o su altre soluzioni di thermal management di Vertiv, tra cui le tecnologie direct-to-chip, a immersione (in arrivo in EMEA), ad acqua refrigerata, a espansione diretta, tecnologie per l'edge e controllo di sistema www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione