Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv presenta l’innovativo Chilled Water Thermal Wall per supportare densità di carico ed efficienza dei grandi data center con pavimento non rialzato in EMEA

Vertiv™ Libert® CWA è una soluzione di condizionamento pronta all’uso, progettata per incrementare il livello tecnologico degli impianti di trattamento dell’aria ad acqua refrigerata nelle installazioni a pavimento non rialzato

marzo 08, 2023

Milano [8 marzo 2023] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ Liebert® CWA, un sistema di thermal management di nuova generazione per i data center con pavimento non rialzato. Per decenni, i provider di sistemi hyperscale e servizi di co-location hanno utilizzato ambienti con pavimenti rialzati per il sistema di condizionamento delle proprie infrastrutture IT. Il progetto di un data center basato su un pavimento non rialzato consente di ottenere nuove aree libere in modo più efficiente ed economico, ma genera alcune sfide a livello di condizionamento. L’unità Liebert CWA è stata studiata per garantire la distribuzione uniforme dell'aria su una superficie più ampia di quella che caratterizza l'applicazione di un pavimento non rialzato, consentendo al contempo un maggiore spazio per l'installazione di rack e di unità di calcolo. Realizzata negli Stati Uniti, l’unità Liebert CWA Chilled Water Thermal Wall è disponibile nei modelli di 250kW, 350kW e 500kW ed è disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), oltre che nelle Americhe.

La tecnologia Liebert CWA prevede controlli integrati di ultima generazione per agevolare una migliore gestione del flusso d'aria e fornire una soluzione efficiente per le infrastrutture che devono rispondere alle sfide delle odierne applicazioni IT. Il sistema Liebert CWA può anche essere integrato nell’impianto di acqua refrigerata del data center per migliorare le condizioni operative dell'intera rete di condizionamento. Inoltre, Liebert CWA è installabile all'esterno dell’area IT per aumentare la disponibilità di spazio nel data center, favorire gli interventi di manutenzione e per potenziare la sicurezza dello stesso ambiente IT.

"Il rilascio di Liebert CWA conferma la nostra volontà di offrire ai clienti tecnologie innovative e di ultima generazione che consentano di ottimizzare la progettazione e il funzionamento dei propri data center", ha dichiarato Roberto Felisi, senior global director, thermal core offering & EMEA business leader di Vertiv. "Poiché Liebert CWA può essere rapidamente integrato con i sistemi di condizionamento esistenti, i clienti possono sfruttare tutti i benefici di un layout con pavimento non rialzato, quali minori costi di installazione e manutenzione e una maggiore disponibilità di spazio libero".

Le unità di trattamento aria sono state utilizzate in passato per il raffreddamento dei data center con pavimento rialzato, ma il mercato offre oggi l'opportunità di promuovere soluzioni di thermal management più innovative per i data center con pavimento non rialzato. Vertiv Liebert CWA offre ai clienti una parete termica standardizzata realizzata appositamente per le applicazioni nei data center, riducendo al minimo i costi di montaggio delle strutture personalizzate in loco. Il layout del sistema è stato progettato per ottimizzare la densità di raffreddamento e rispondere ai requisiti di continuità di condizionamento definiti dalle autorità di controllo più accreditate e consolidate per la progettazione e il monitoraggio dei data center.

Vertiv ha sviluppato la soluzione Liebert CWA in stretta collaborazione con gli operatori specializzati di data center. Poiché i data center sono caratterizzati da una moltitudine di layout e configurazioni di dispositivi, Vertiv ha definito una roadmap strategica per potenziare le soluzioni di thermal management standard per le installazioni a pavimento non rialzato. Vertiv fornisce inoltre consulenze e servizi di progettazione per realizzare la soluzione giusta per i requisiti specifici di spazi liberi dei data center, come richiesto dai clienti.

Per ulteriori informazioni su Liebert CWA e su altre soluzioni di Vertiv per i data center, consultare il sito www.vertiv.it e contattare il responsabile commerciale di zona.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione