Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv presenta i cabinet per batterie al litio ad alta densità di potenza e completamente assemblati per un'installazione più rapida ed efficiente nei data center per HPC

ottobre 14, 2024

Gli armadi batterie Vertiv™ EnergyCore consentono di risparmiare spazio grazie agli elementi integrati internamente e si abbinano perfettamente ai gruppi di continuità Vertiv™ di grandi e medie dimensioni

Milano [14 ottobre 2024] – Per rispondere all’impellente necessità di soluzioni che supportino l’elaborazione ad alta densità in infrastrutture di data center sempre più congestionate, Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato i cabinet per batterie Vertiv™ EnergyCore. Assemblati in fabbrica con moduli di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e con il sistema di gestione delle batterie alimentato internamente da Vertiv, i cabinet Vertiv EnergyCore sono disponibili a livello globale e sono compatibili con la maggior parte dei gruppi continuità (UPS) trifase di Vertiv™ più recenti e preesistenti, compreso il Vertiv™ Trinergy™ appena presentato al mercato. 

Gli armadi batterie EnergyCore di Vertiv sono ottimizzati per un tempo di autonomia di cinque minuti a fine vita a 263kWb per ogni cabinet compatto da 24” (600mm) di larghezza e operano in un ampio intervallo di temperature, rendendoli adatti ad ambienti ad alta densità. Le batterie al litio sono più compatte e leggere delle soluzioni alternative VRLA, consentendo agli utenti di installare un numero inferiore di armadi batterie nella maggior parte delle applicazioni. La presenza di uno snodo interno a due fori elimina la necessità di una scatola di derivazione e il cabinet non richiede un cablaggio di controllo esterno in loco, riducendo così tempi e costi di installazione rispetto al tradizionale assemblaggio in loco. I cabinet sono dotati dell’intuitivo display HMI interattivo touch screen di Vertiv, che fornisce visibilità e controllo del cabinet, del sistema operativo e delle batterie installate. 

Il sistema integrato di gestione delle batterie è alimentato dalle batterie Vertiv EnergyCore, eliminando la necessità di una fonte di alimentazione esterna e semplificandone l'installazione. Fornisce una memoria dati a circuito chiuso che tiene traccia delle prestazioni nei cicli di carico-scarico della batteria, degli interventi di manutenzione e consente di ottenere report accurati sul suo funzionamento che possono essere utilizzati per l'assistenza in garanzia e per l'analisi predittiva. Il monitoraggio remoto della batteria è disponibile tramite Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise

“La diffusione dell'intelligenza artificiale e di altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni sta imponendo la necessità di erogare maggiore potenza in spazi più piccoli e più caldi”, ha dichiarato Milind Paranjape, vice president of energy storage di Vertiv. Con i nostri cabinet per le batterie Vertiv EnergyCore, stiamo fornendo esattamente ciò di cui i clienti e il nostro settore hanno bisogno: uno spazio di accumulo dell'energia compatto e ad alta densità di potenza, in grado di funzionare in modo sicuro e ottimale”. In poche parole, questi cabinet per batterie sono progettati per le nuove esigenze mission-critical degli ambienti di calcolo ad alta densità”. 

Il design modulare del sistema Vertiv™ Trinergy™ consente di collegare ogni UPS con i cabinet di batterie Vertiv™ EnergyCore in un'architettura distribuita, consentendo un servizio ininterrotto per le applicazioni critiche. Grazie alla densità di potenza del design Vertiv EnergyCore, sono necessari solo due cabinet di batterie agli ioni di litio per supportare ogni UPS Trinergy™ da 500 kW, rispetto ai tre cabinet richiesti dalla maggior parte dei produttori. 

Vertiv EnergyCore è omologato secondo lo standard UL 1973 ed è stato testato con successo per la conformità alla norma UL 9540A per la protezione contro la propagazione di incendi termici nei sistemi di accumulo di energia a batteria; in base agli standard di installazione NFPA 855 ESS, i requisiti di distanza di 92 cm tra i rack possono essere derogati dalle autorità competenti. In questo modo si può risparmiare spazio e velocizzare l'installazione. 

Per ulteriori informazioni consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Design Image

Campagna

Design
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione