Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv amplia il portfolio degli UPS monofase per le reti IT distribuite ed edge computing nei mercati di Asia, EMEA e America Latina

luglio 23, 2024

L'UPS Vertiv™ Liebert® GXE 1-3kVA fornisce una protezione indispensabile per le applicazioni a 230V

Milano [23 luglio 2024] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato le nuove versioni da 1kVA a 3kVA del Vertiv™ Liebert® GXE, un gruppo di continuità (UPS) monofase a doppia conversione online per applicazioni a 230V, progettato per supportare le applicazioni critiche distribuite nelle reti edge. Con l'aggiunta dei nuovi moduli, la famiglia Liebert® GXE è oggi disponibile in una gamma completa di potenze da 1kVA a 10kVA ed è disponibile per la pronta consegna nei magazzini di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia e America Latina.

L'UPS Liebert® GXE 1-3KVA è disponibile in un modello compatto solo tower o in un design flessibile convertibile rack/tower e offre rendimenti elevati fino al 91% in modalità online e fino al 96% in modalità ECO. È dotato di un sistema di gestione delle batterie che ne prolunga la durata e riduce al minimo la necessità di sostituirle. Inoltre, il fattore di potenza in output di 0,9 consente di connettere più carichi attivi in un determinato spazio, mentre la tecnologia di doppia conversione online protegge le apparecchiature dai disturbi della rete. 

I modelli Liebert GXE rack/tower offrono un runtime scalabile per le applicazioni che necessitano di un backup prolungato durante le interruzioni della rete elettrica, ottenibile aggiungendo fino a quattro cabinet di batterie esterni, e un veloce tempo di ricarica grazie al potente caricatore interno da 6 Amp. Le batterie VRLA sostituibili a caldo sono facilmente intercambiabili dall'utente senza dover ricorrere a personale specializzato o alla disattivazione dei dispositivi, per un funzionamento regolare e una riduzione dei costi di manutenzione. 

Il Liebert GXE è dotato di un display LCD intuitivo che offre informazioni dettagliate sullo stato dell'UPS, agevolando l'installazione e il funzionamento. Questa unità offre funzionalità di monitoraggio remoto, consentendo un comodo accesso all'infrastruttura IT tramite la scheda opzionale Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications, insieme al download gratuito del software Vertiv™ Power Insight.  Infine, Vertiv offre un'ampia gamma di servizi, tra cui estensioni della garanzia limitata, pacchetti Power Emergency e altre opzioni, a seconda del paese e del modello di UPS utilizzato. 

Il rapido progresso dei processi di digitalizzazione, tra cui l'intelligenza artificiale e la crescente dipendenza dai dati, rende la disponibilità elettrica sempre più cruciale per tutte le aziende, anche per le reti edge”, ha dichiarato Andrea Ferro, vice president for channel, IT and edge applications di Vertiv in EMEA. “Liebert GXE fornisce una efficiente e affidabile copertura dell’energia, aiutando le piccole e medie imprese a sostenere le operazioni in queste applicazioni distribuite”. 

L'UPS è disponibile con una gamma completa di estensioni di garanzia e programmi di assistenza studiati per i sistemi UPS monofase. Questi programmi di assistenza sono disponibili in paesi selezionati; consultare il sito Vertiv.com per conoscere la disponibilità specifica o contattate il vostro referente di zona. 

I reseller EMEA nei Paesi aderenti possono accumulare punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP) per le diverse attività che effettuano, tra cui l’acquisto del Liebert GXE e di altri prodotti del portfolio del canale IT di Vertiv. Il programma consente ai partner di ricevere premi senza alcuno sforzo e senza la necessità di presentare report. I punti bonus vengono aggiunti mensilmente al Vertiv Partner Portal e i partner devono semplicemente effettuare il login per riscattarli. 

Per informazioni sulle soluzioni di Vertiv e sul portfolio prodotti per il canale IT consultare vertiv.com. Fare click su ‘Partner’ e ‘Apply now’ per usufruire di tutti i servizi offerti da Vertiv.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

 

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione