Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv, Conapto e Fever Energy collaborano per introdurre il Dynamic Grid Support in Svezia

Gli obiettivi sono di migliorare la sostenibilità, potenziare la capacità e contribuire a rendere la rete più stabile

marzo 12, 2024

Milano [12 Marzo 2024] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, insieme a Conapto, uno dei principali provider svedesi di servizi di colocation, e Fever Energy, uno dei protagonisti nelle tecnologie di supporto alla rete, annunciano l'introduzione del Dynamic Grid Support nelle attività di Conapto. Sfruttando l'energia di Vertiv™ Liebert® EXL S1, un innovativo gruppo di continuità (UPS) che garantisce una soluzione integrata per la protezione dell'alimentazione critica e le funzionalità di supporto alla rete, questa rivoluzionaria iniziativa mira a promuovere una maggiore sostenibilità attraverso la massima efficienza energetica dell'UPS e la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all'utilizzo di fonti energetiche alternative. 

Con la continua digitalizzazione che accelera la crescita dell'infrastruttura digitale svedese, è aumentata anche la richiesta di fonti di energia stabili, affidabili e sostenibili. Riconoscendo questa necessità, Vertiv, Conapto e Fever Energy collaborano per offrire ai data center l'opportunità di avere un ruolo attivo nella stabilizzazione della rete, permettendo al contempo di ottenere nuovi profitti. 

Grazie all'innovativa funzione Dynamic Grid Support dell'UPS, Conapto può contribuire alla stabilità della rete elettrica intervenendo nelle fasi di fast frequency response (FFR) e di frequency containment reserve demand (FCR-D). La soluzione di Vertiv ottimizza le capacità dell'UPS e utilizza batterie di stoccaggio agli ioni di litio, consentendo di supportare l'alimentazione durante i picchi di domanda, senza dover apportare modifiche significative all'infrastruttura. Fornendo una regolare frequenza statica e dinamica, insieme a funzionalità di gestione della domanda, l'UPS contribuisce alla stabilità della rete e all'utilizzo efficiente delle risorse, supportando l'integrazione di fonti alternative, come quelle eoliche, idriche e solari, nell'ecosistema energetico. 

Conapto ha selezionato il sistema UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1, virtù delle capacità di ridurre il consumo energetico rispetto a soluzioni alternative meno efficienti. Questa innovativa soluzione, supportata dalla tecnologia delle batterie agli ioni di litio, offre elevate performance in un ingombro ridotto, consentendo ai data center di massimizzare il numero di rack e server e permettendo un'efficienza operativa fino al 99%. 

L'iniziativa congiunta si articolerà in due fasi principali. In primo luogo, le strutture Conapto esistenti acquisite nel 2022 vengono oggi ottimizzate per il supporto alla rete, con unità UPS personalizzate per gli utenti finali, in modo da integrarsi perfettamente nel sistema. Inoltre, la stessa soluzione è attualmente in fase di implementazione presso le sedi Conapto di Stoccolma 4 Sud, per migliorare le prestazioni e la resilienza della rete. 

Karsten Winther, president di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa, afferma: "La collaborazione tra Vertiv, Conapto e Fever Energy è un traguardo significativo nel settore dei data center e si basa su una partnership di 15 anni con Conapto. Con l'introduzione del Dynamic Grid Support, mettiamo Conapto nelle condizioni non solo di migliorare l'efficienza operativa dei propri data center, ma anche di contribuire alla stabilità della rete e alla sostenibilità se abbinata ad alternative energetiche, segnando un significativo passo avanti nell'evoluzione delle infrastrutture digitali critiche." 

Stefan Nilsson, Chief Commercial Officer di Conapto, dichiara: "In linea con l'impegno di Conapto per la sostenibilità e il sostegno alla società, crediamo che i data center non debbano solo consumare energia, ma possano anche svolgere un ruolo attivo nel supportare la rete. Introducendo il Dynamic Grid Support, possiamo contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ consentendo di aggiungere più fonti rinnovabili al mix energetico. Possiamo anche generare ulteriore capacità per i nostri clienti e distribuirla molto più rapidamente. La partnership con Vertiv e Fever Energy testimonia questa volontà, mentre operiamo per creare un'infrastruttura digitale più resiliente e sostenibile per la Svezia e non solo". 

Per ulteriori informazioni sul progetto, leggere il case study a questo link. Per avere aggiornamenti sul portfolio prodotti di Vertiv e sulle funzioni di Dynamic Grid Support consultare www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

About Conapto

Conapto offre servizi di colocation per data center scalabili, sicuri e sostenibili, nonché tutta la connettività cloud necessaria alle aziende e ai provider di servizi gestiti per generare e fornire servizi digitali in un ambiente IT ibrido. Con i quattro data center di Conapto a Stoccolma, in Svezia, l'azienda è in grado di soddisfare le crescenti esigenze di capacità di dati delle società tecnologiche internazionali, dato l'aumento dei carichi informatici con i trend come l'Intelligenza Artificiale, l'Edge Computing e la Blockchain. Per ulteriori dettagli e per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Conapto, consultare www.conapto.com, 

About Fever Energy

Fever è un'azienda di tecnologie per il settore energetico con la finalità di rivoluzionare gli asset energetici e la rete elettrica grazie al software. Introducendo le tecnologie più innovative e le capacità di machine learning nel comparto dell'energia, Fever sta cambiando il modo in cui gli asset energetici vengono utilizzati, alimentati, protetti e valorizzati. Per saperne di più www.fever.energy. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

 

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione