Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv annuncia una soluzione di alimentazione DC per rack IT ad alta densità, scalabile e conforme a OCP per applicazioni AI e HPC a livello globale

aprile 03, 2025

Vertiv™ PowerDirect Rack fornisce alimentazione DC modulare a 50V scalabile per rack IT, supportando ingressi AC e HVDC per una maggiore flessibilità operativa.

Milano [3 aprile 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ PowerDirect Rack, un sistema di alimentazione DC a 50V ad alta densità in formato 1U, progettato per garantire resilienza anche negli ambienti AI e HPC più esigenti. Questo sistema modulare si espande fino a 132 kW per rack integrando più unità di alimentazione, consentendo l'espansione con un ingombro minimo. Disponibile a livello globale, Vertiv PowerDirect Rack offre una soluzione completa per l'alimentazione dell'infrastruttura, in grado di supportare una capacità di alimentazione di due volte superiore con lo stesso ingombro, rispetto a soluzioni alternative.

Vertiv PowerDirect Rack è progettato per supportare i data center nell’ottimizzare l'efficienza energetica e aumentare la scalabilità con facilità. Realizzato per ambienti Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR), fornisce energia ad alta densità riducendo gli sprechi energetici e semplificando le attività operative. Con supporto flessibile per ingressi AC e HVDC, monitoraggio in tempo reale e scalabilità modulare, il power shelf consente un’espansione continua, permettendo ai team IT di soddisfare le crescenti esigenze energetiche senza aumentare lo spazio occupato o la complessità. Rispetto ai tradizionali UPS AC con rettificazione e distribuzione dell’energia separate o ai power shelf DC a densità inferiore, questa soluzione offre un'efficienza superiore e un ingombro ottimizzato.

“I data center moderni devono gestire una pressione crescente per fornire più potenza in meno spazio, supportando al contempo la rapida diffusione delle applicazioni AI e HPC”, ha dichiarato Kyle Keeper, Senior Vice President of the power business unit di Vertiv. “Vertiv PowerDirect Rack soddisfa queste esigenze con un sistema di alimentazione DC scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, che offre agli operatori la flessibilità necessaria per adattarsi all'evoluzione dei carichi di lavoro e realizzare un'infrastruttura orientata al futuro”.

Realizzato per offrire prestazioni e flessibilità, Vertiv PowerDirect Rack offre vantaggi che semplificano la gestione dell'alimentazione e migliorano l'efficienza energetica dei data center. Le caratteristiche principali comprendono:

  • Fino a 132 kW per rack con ridondanza N+N, consentendo implementazioni ad alta densità con un’architettura di alimentazione scalabile e salvaspazio.
  • Efficienza energetica di picco del 97,5%, riducendo al minimo gli sprechi energetici, le esigenze di raffreddamento e i costi operativi.
  • Supporto per ingressi AC e HVDC, garantendo un’integrazione fluida in diverse infrastrutture energetiche per data center pronti per il futuro.
  • Design modulare hot-swappable, per operazioni ininterrotte e una scalabilità senza sforzo in base alla crescita delle esigenze energetiche.
  • Gestione avanzata dell’alimentazione e affidabilità, con protezioni integrate per garantire prestazioni continue ed evitare interruzioni.

Il sistema è un importante ampliamento dell'ampio portfolio di prodotti e servizi per l'alimentazione e il raffreddamento di Vertiv, che supportano lo sviluppo AI e HPC.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ PowerDirect Rack e su come Vertiv supporta le infrastrutture di alimentazione ad alta densità, consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.