Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv e Compass Datacenter collaborano a un sistema di raffreddamento a liquido e ad aria combinato per accelerare la diffusione di sistemi

dicembre 11, 2024

La prima soluzione unica nel suo genere integra tecnologie a liquido e ad aria per soddisfare le diverse esigenze di raffreddamento dei data center che supportano l'AI

Milano [11 dicembre 2024] – Gli operatori dei data center devono affrontare la sfida di supportare ambienti in rapida evoluzione nei quali applicazioni IT consolidate coesistono sempre più spesso con l’high-density computing implementato per supportare l'AI. Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, e Compass Datacenters, che progetta, realizza e gestisce campus di data center per alcune delle più grandi società tecnologiche del mondo, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di una soluzione unica al mondo che abilita le future implementazioni dell'AI con la flessibilità del raffreddamento ad aria e a liquido per supportare l'elaborazione ad alta densità. Gli ingegneri di Vertiv e Compass hanno collaborato alla progettazione di una soluzione di raffreddamento all'avanguardia e Vertiv ha realizzato e prodotto la soluzione tecnologica. Le prime unità saranno installate in uno stabilimento di Compass nel primo trimestre del 2025, nell'ambito di un accordo di fornitura pluriennale e miliardario. 

Vertiv™ CoolPhase Flex, l'ultima generazione del sistema compatto ad alta efficienza Vertiv™ Liebert® DSE, integra le funzionalità di raffreddamento a liquido con le tecnologie di raffreddamento ad aria basate sul refrigerante e la dissipazione del calore in un unico sistema compatto. Mentre i gestori di data center pianificano le proprie strategie di crescita, Vertiv CoolPhase Flex può essere utilizzato inizialmente come sistema di raffreddamento a espansione diretta (DX) con ottimizzazione integrata per supportare un raffreddamento ad aria affidabile ed efficiente. Successivamente, con l'implementazione di un'elaborazione ad alta densità, le funzionalità di raffreddamento a liquido possono essere attivate in modo semplice e rapido per supportare le applicazioni di raffreddamento a liquido. 

“I nostri clienti sono alla ricerca di modi concreti, veloci ed efficienti a livello energetico per implementare il raffreddamento a liquido a supporto dell'AI e di altre applicazioni ad alta densità, ma desiderano la flessibilità necessaria per sfruttare il raffreddamento ad aria e supportare carichi diversi in quelle stesse strutture”, ha dichiarato Chris Crosby, CEO di Compass. “Avevamo una vision per un futuro che ci permettesse di distribuire rapidamente il raffreddamento ad aria o a liquido per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e Vertiv ha dato vita a questa idea in modo davvero innovativo. Vertiv™ CoolPhase Flex offre un livello di flessibilità che non ha eguali sul mercato e che è di grande valore per noi e per i nostri clienti”. 

“L'AI non solo sta portando cambiamenti nei data center, ma sta anche rivoluzionando il modo in cui i principali operatori del settore collaborano per favorirne la crescita. Gli operatori dei data center, i clienti, i produttori di chip, i fornitori di infrastrutture, le società di servizi e altri interlocutori devono collaborare per innovare e ridurre le barriere all'adozione dell'AI”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. Compass Datacenters e gli ingegneri di Vertiv hanno lavorato insieme alla realizzazione di questo importante progetto”. Vertiv™ CoolPhase Flex permette di supportare l'IT di oggi e di abilitare rapidamente il data center del futuro. Grazie alla nostra profonda esperienza e alla comprensione delle complessità delle applicazioni di AI, Vertiv è stata in grado di portare questa soluzione sul mercato in modo davvero unico”. 

I principali benefici di Vertiv CoolPhase Flex includono:

  • Implementazione più rapida e semplice per “l’high-density computing”: Grazie al design ibrido confezionato di Vertiv CoolPhase Flex, la complessità associata all'adozione del raffreddamento a liquido è ridotta al minimo, riducendo i tempi di implementazione, i costi associati e i tempi di inattività.
  • Efficienza senza compromessi: Per il raffreddamento ad aria, la soluzione utilizza la tecnologia PRE (pumped refrigerant economization) che passa automaticamente al free cooling quando le condizioni esterne sono adatte. Quando i carichi IT vengono serviti meglio dal raffreddamento a liquido, il sistema è progettato per essere facilmente convertito per la distribuzione del fluido liquido e la rimozione del calore, ed è compatibile con le soluzioni di raffreddamento a liquido che includono Vertiv™ XDU 1350.
  • Risparmio di costi e spazio: Il sistema autonomo confezionato viene installato all'esterno del data center, liberando spazio prezioso. I data center modulari e i magazzini delle apparecchiature di Compass sono progettati per essere flessibili e scalabili, in modo da potersi adattare all'evoluzione dei requisiti e delle nuove tecnologie. Ciò significa che i clienti saranno in grado di passare a Vertiv CoolPhase Flex con un impatto minimo sulle loro operazioni e senza i costi elevati associati alla sostituzione o all'ammodernamento.

Compass ha inoltre implementato la piattaforma di servizi Vertiv™ Next Predict, sfruttando l'analisi predittiva per consentire all'azienda di passare da una manutenzione reattiva a una proattiva su specifiche unità di raffreddamento. La piattaforma fornisce visibilità sulle operazioni delle apparecchiature e utilizza i dati storici e operativi per individuare i momenti in cui è necessaria la manutenzione. 

“Uno strumento predittivo che ci permette di sapere in anticipo quando le apparecchiature necessitano di manutenzione, invece di aspettare che si verifichi un potenziale problema di disponibilità, è un enorme vantaggio per le apparecchiature di raffreddamento”, ha dichiarato Crosby. “È stato fantastico avere Vertiv in prima linea al nostro fianco”. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Vertiv consultare www.vertiv.com, mentre per conoscere i data center predisposti per l'AI, consultare www.compassdatacenters.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Informazioni su Compass

Compass Datacenters, una delle 5000 aziende a maggior crescita di Inc. Magazine's 5000 fastest growing companies, progetta e realizza data center per alcuni dei più grandi hyperscaler e cloud provider internazionali in campus sparsi in tutto il mondo. La filosofia aziendale, basata sul miglioramento continuo e sull'innovazione, ha permesso di coniugare la tecnologia con i moderni metodi di produzione per migliorare la capacità di realizzare i progetti dei clienti in tempi sempre più rapidi, senza compromettere la qualità. Sin dall'inizio, gli sforzi per la sostenibilità hanno interessato l'intero data center, dalla progettazione fino alle performance post-consegna, includendo l'uso efficiente del suolo, il raffreddamento senza acqua e l'attenzione alla riduzione dei gas serra nei materiali utilizzati per realizzare le infrastrutture e nel loro funzionamento. Compass persegue una prospettiva a lungo termine grazie alla solidità finanziaria degli investitori Ontario Teachers' Pension Plan e Brookfield Infrastructure. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.