Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv supporta VSIX, il nodo di interscambio internet del Nord-Est

ottobre 22, 2024

Background: 

Vertiv ha supportato lo sviluppo dell'innovativo data center di VSIX, l'Internet Exchange dell'Università di Padova, progettato per estendere la capacità e migliorare la qualità dei servizi offerti da questa infrastruttura digitale strategica nel Nord-Est. Conosciuto anche come "Cubo", il data center situato in Galleria Spagna 14 a Padova, funge da punto di interscambio neutrale, collegando le reti dei principali enti della regione con fornitori di contenuti digitali, operatori di telecomunicazioni e cloud service provider. Dal 2019, VSIX è riconosciuto come centro autonomo dell'Università di Padova e si dedica alla gestione della connettività e all'ospitalità di operatori internet, supportando progetti di innovazione tecnologica e promuovendo la cooperazione tra Internet Service Provider locali, nazionali e internazionali.

Risultati:

Con il supporto dei responsabili commerciali e tecnici di Vertiv, VSIX ha esplorato diverse soluzioni per il raffreddamento del data center, optando per una configurazione efficiente e ridondante (N+1) per offrire l'ambiente più affidabile e robusto ai propri clienti. La soluzione finale include anche un monitoraggio avanzato basato su SNMP, che permette a VSIX di tenere sotto controllo tutti i parametri principali e individuare gli elementi da migliorare o riparare. La flessibilità operativa di Vertiv e la tempestività delle consegne hanno consentito un ottimale svolgimento delle attività nelle fasi di installazione, hanno permesso di svolgere al meglio le attività di installazione, portando all'inizio anticipato del commissioning e dello start-up del sistema. Nel 2024, il progetto è stato ampliato con la consegna e l'installazione di una seconda isola di contenimento.

Case Summary
Location:​

Padova, Italia

Critical Need:

Le principali necessità di VSIX riguardavano lo sviluppo di un nuovo data center in un edificio civile, capace di supportare la continuità dei servizi di connettività con elevati livelli di qualità e sicurezza. L'infrastruttura tecnologica doveva garantire massima efficienza energetica e flessibilità operativa. Inoltre, era fondamentale implementare un sistema di monitoraggio avanzato per il controllo dei parametri principali e includere nel progetto la possibilità di incrementare la capacità futura. VSIX cercava inoltre un partner affidabile, in grado di guidarli nelle scelte future legate alle infrastrutture di tipo mission-critical.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ VR Rack
  • Vertiv™ Geist™ Rack PDU Metered
  • Vertiv™ Geist™ Rack PDU Switched
  • Vertiv™ Geist™ remote environmental sensor
  • Vertiv™ Liebert® CRV
  • Vertiv™ Knurr™ DCC Containment
  • Vertiv™ Environet™ Alert

Leggi il case study

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione