Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Le soluzioni di raffreddamento personalizzate richiedono servizi di raffreddamento industriale personalizzati

Melannie Del Angel •

Una delle nostre priorità per il raffreddamento industriale personalizzato consiste nel soddisfare le esigenze dei clienti. Forti di oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di soluzioni, proponiamo opzioni di trattamento dell’aria personalizzate leader del settore per applicazioni commerciali e industriali, oltre che per i data center. Il tutto in un’estesa gamma di formati e di capacità dei cabinet, dai tradizionali “formati standard” fino alle soluzioni “a ciambella”! Sembra incredibile, ma è proprio così. Come fornitori di apparecchiature personalizzate per il trattamento dell’aria siamo orgogliosi di riuscire a trovare soluzioni efficienti per progettare nuovi concept e adeguarci ai requisiti specifici dei clienti.

Unità di raffreddamento industriali

L’impianto di trattamento dell’aria “a ciambella” è un esempio di ciò che i clienti ci chiedono per soddisfare esigenze di raffreddamento specifiche negli edifici commerciali, considerando fattori che vanno dai vincoli di spazio fino all’adattamento a un’estetica molto specifica, in cui l’impianto di trattamento dell’aria non deve sembrare tale. Collaboriamo con i clienti per realizzare impianti di trattamento dell’aria commerciali personalizzati di ogni tipo, intervenendo sulle dimensioni e sulla forma, fino alla trasformazione completa e alla mimetizzazione o alla verniciatura con valori di Pantone specifici.

Qualunque sia il caso di produzione, i servizi sono sempre fondamentali per garantire l’affidabilità e l’efficienza degli impianti di trattamento dell’aria e dei refrigeratori personalizzati.

Servizi per il raffreddamento industriale

Nel caso delle soluzioni di raffreddamento industriale personalizzate è ancora più importante che gli interventi siano eseguiti da un tecnico formato in fabbrica, che comprenda la complessità strutturale dell’unità e la sua configurazione, così da lavorare con più efficienza, riducendo il tempo e le spese.

C’è parecchia differenza tra le competenze necessarie per le esigenze di raffreddamento di un normale edificio industriale e commerciale e le esigenze di Thermal Management di un complesso data center. I nostri tecnici service si formano alla Vertiv Academy, seguendo corsi su argomenti che vanno dalle apparecchiature standard alle nuovissime tecnologie all’avanguardia; costituiscono uno dei team più professionali e meglio formati del settore.

I servizi di Vertiv vengono eseguiti con una procedura di avvio guidata per la normale messa in servizio dell’impianto di trattamento dell’aria. Una volta avviato correttamente l’impianto, è necessario convalidarne la garanzia e verificare che l’apparecchiatura di raffreddamento di Vertiv funzioni come previsto. Forniamo servizi di ispezione completi che contribuiscono a massimizzare le prestazioni, la disponibilità e l’efficienza dei nostri impianti di raffreddamento ad alta precisione.

Una procedura di avvio, manutenzione o riparazione non corretta (o addirittura l’uso di ricambi non originali) può avere gravi conseguenze sulle prestazioni delle apparecchiature, sull’affidabilità del data center e sui costi dell’energia.

Servizi di emergenza per il raffreddamento industriale

I vantaggi di affidarsi a Vertiv sono ancora più evidenti quando è necessario intervenire su una soluzione di raffreddamento in caso di emergenza. In queste situazioni è indispensabile poter contare su personale che abbia una conoscenza approfondita dell’importanza dello spazio del data center e di tutti i suoi requisiti specifici. Serve anche qualcuno che sappia reagire rapidamente, con gli strumenti e le competenze ottimali, per risolvere i problemi.

Grazie a uno dei più grandi team di assistenza nel campo del raffreddamento industriale, con sedi locali in tutto il mondo, i nostri tempi di risposta sono inferiori alla media del settore. La differenza è ancora più evidente per i clienti che hanno un contratto di manutenzione preventiva con la possibilità di scegliere uno dei nostri piani di assistenza completi che prevedono diversi livelli a seconda della necessità. Per esigenze che vanno dai piani di copertura 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, alla fornitura di ricambi o di manodopera, fino agli interventi di emergenza, i nostri piani service garantiscono ai data center e agli impianti di raffreddamento commerciali e industriali tutta la protezione necessaria.

Il team Custom Vertiv progetta e costruisce le unità di trattamento dell’aria, quindi è naturale che disponga di un inventario di ricambi per gli interventi di manutenzione (è importante, perché i componenti non sono standard), per una manutenzione preventiva e di emergenza efficiente ed efficace.

Dall’ispezione iniziale alla riparazione, all’aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature, i servizi di Vertiv garantiscono interventi rapidi, sicuri e affidabili.

Sono disponibili online ulteriori informazioni sul valore dei servizi di Vertiv per la gestione termica, compresi quelli per gli impianti di trattamento dell’aria personalizzati.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione