Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
- Chi siamo
- News & approfondimenti
- Informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido e sui requisiti dell'infrastruttura per il tuo data center
Informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido e sui requisiti dell'infrastruttura per il tuo data center
agosto 02, 2021
Man mano che le organizzazioni adottano rack ad alta densità per applicazioni che richiedono un'elaborazione intensiva, la scelta del raffreddamento a liquido sta diventando inevitabile.
Se la tua organizzazione utilizza il cloud computing, l'intelligenza artificiale, la blockchain, la criptovaluta o qualsiasi altra applicazione di high-performance computing (HPC), il solo raffreddamento ad aria non sarà una strategia di gestione termica efficace per carichi di calore così elevati.
Questo white paper fornisce una panoramica della tecnologia di raffreddamento a liquido e spiega come l'infrastruttura del data center si sta evolvendo rapidamente per supportarla. Scoprirai di più su:
- Trend di mercato sull’adozione del raffreddamento a liquido
- Tre tipologie di raffreddamento a liquido
- Come l'infrastruttura dedicata soddisfa i requisiti di raffreddamento a liquido
- Vantaggi del raffreddamento a liquido
Ottieni assistenza per pianificare la transizione a una strategia di gestione termica che ti permetterà di soddisfare in modo efficiente le tue esigenze HPC.
I prodotti di raffreddamento a liquido saranno presto disponibili nell'area EMEA.
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.
Scalare la tua infrastruttura critica senza pensieri è una questione di equilibrio.
Risorse aggiuntive