Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Definizione dei quattro archetipi dell'edge e presentazione dei rispettivi requisiti tecnologici

aprile 18, 2018

Questo documento presenta un’introduzione ai quattro archetipi, con esempi dei casi d’uso di maggior impatto, così come una sintesi dei loro requisiti di connettività verso gli hub locali, urbani e regionali, che rappresentano il livello e il core della trasmissione edge e sono a volte differenziati come edge, fog e cloud computing. Scarica il report per scoprire come questi quattro archetipi ti possano guidare a prendere decisioni che riguardano l’infrastruttura necessaria alle tue applicazioni edge.

Punti chiave

    • Vertiv ha identificato 24 principali casi d’uso di edge basati su crescita progettuale, criticità e impatto finanziario.
    • Tali casi sono stati analizzati secondo caratteristiche comuni come Larghezza di Banda, Latenza, Disponibilità e Sicurezza.
    • I quattro archetipi edge sono:
      • Uso Intensivo di Dati: Rappresenta casi d’uso in cui la quantità dei dati rende poco pratico il trasferimento direttamente nel cloud tramite la rete, o dal cloud al punto d’uso, a causa del volume dei dati, del costo o della larghezza di banda.
      • Sensibili alla Latenza Umana: Copre i casi d’uso in cui i servizi sono ottimizzati per il consumo umano. Come suggerisce il nome, la caratteristica distintiva di questo archetipo è la velocità.
      • Sensibili alla Latenza da Macchina a Macchina: Copre i casi d'uso in cui i servizi sono ottimizzati per il consumo da macchina a macchina.
      • Life Critical: Comprende casi d'uso che hanno un impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza umana. In questi casi d'uso, la velocità e l'affidabilità sono imprescindibili.

Vertiv proseguirà sulla base di questa prima schematizzazione per definire ulteriormente per ogni archetipo le specifiche configurazioni e necessità tecnologiche.

CTA
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione