Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La Innovación Continúa en Vertiv con las PDU para Racks Geist

Vertiv tiene una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones que han transformado la industria y es conocido por ser un innovador en tecnologías de infraestructura crítica y servicios durante el ciclo de vida. Geist, una marca de Vertiv, no es la excepción. Los premios CRN Tech Innovator Awards 2020 nominaron al tomacorriente combinado C13/C19 Vertiv Geist como finalista en la categoría de Infraestructura y Tecnología para la Gestión de la Potencia. Este programa anual de premios galardona a los vendedores innovadores en el canal de TI en 49 categorías tecnológicas, en áreas clave que incluyen desde la nube hasta la seguridad, el almacenamiento y la red. Los editores de CRN evaluaron cientos de productos con base en múltiples criterios, como la singularidad, las principales capacidades, la competencia tecnológica y la satisfacción de las necesidades de los clientes.

La combinación galardonada

Vertiv se siente emocionado y agradecido con CRN por reconocer la continua innovación de Geist al ofrecerle a la industria de PDU para racks el tomacorriente combinado C13/C19 Vertiv™ Geist™. Este enchufe universal es un tomacorriente 2 en 1 que funciona como un IEC C13 y como un C19, lo cual permite que los usuarios puedan usar conectores C14 y C20 en cualquier salida en una unidad de distribución de energía para racks (rPDU).

Implementaciones simplificadas

simplified deployments

El tomacorriente combinado C13/C19 simplifica la especificación de las rPDU y reduce la complejidad de la instalación tanto para usted como para sus clientes, ya que permite conectar diferentes tipos de hardware a la rPDU. Esto significa que ya no necesita dedicar tiempo para tratar de determinar el número y el tipo de tomacorrientes necesarios con base en la lista de equipos potencialmente desconocidos que se instalarán en cada rack.

Una organización sencilla

Además de los conectores C14 o C20 que pueden conectarse en cualquier receptáculo de la rPDU, los receptáculos cuentan con un código de colores para que los clientes puedan diferenciar los circuitos fácilmente. Estos receptáculos de alta retención han sido diseñados para trabajar con los cables proporcionados por los fabricantes de los equipos y para asegurarse de que los conectores permanezcan en su lugar.

Esto es lo que un socio dijo sobre el nuevo producto:

“... Los usuarios finales aprecian la simplicidad para la implementación a nivel nacional y global, ya que no tienen que realizar un conteo de los racks que necesitan conectores C13/C19. El personal de TI responsable de las implementaciones en centros de datos más pequeños o armarios de red no siempre saben cómo cambiará su infraestructura; así que, para ellos, el tomacorriente combinado es una compra preparada para el futuro. En general, esta solución de Vertiv simplifica el trabajo del personal de TI y el equipo de adquisición con el menor número de errores”.
Kristin Straughan – Tech Plan, Inc.

Una innovación continua con la Unidad de Distribución de Energía Universal (UPDU)

UPDU

La innovación no termina con el nuevo tomacorriente combinado C13/C19.
Vertiv ha lanzado otra avanzada PDU enfocada en reducir la complejidad de la adquisición y la implementación de PDU para racks. Las Unidad de Distribución de Energía Universal (UPDU) Vertiv™ Geist™ introduce la versatilidad en lo que históricamente ha sido un tipo de producto de “compre exactamente lo que necesita actualmente”.

    

     

La solución al desafío de determinar la rPDU que necesita

Por lo general, el proceso de elegir una PDU para racks es una tarea abrumadora cuando tiene que ayudar a los clientes a determinar la rPDU que necesitan para su aplicación. No solo se necesita identificar la configuración de la potencia, sino que el socio de ventas o usuario final debe identificar la inteligencia requerida, la configuración de la potencia/tipo de conector, la cantidad y el tipo de tomacorrientes, e incluso el tamaño de la rPDU para asegurarse de que el modelo elegido funcione en cada aplicación única.

Diseñado para ahorrarle tiempo

La UPDU Vertiv Geist, junto con el tomacorriente combinado C13/C19, reduce considerablemente el número de preguntas y la cantidad de información que un socio necesita para determinar la solución adecuada. Debido a que la UPDU puede soportar todas las configuraciones globales de energía de CA, el mismo modelo puede implementarse en todos los centros de datos o sitios en el borde de la red. La configuración de la potencia de la UPDU puede determinarse al conectar el cable lateral de instalación con el tipo de conector necesario.

Ahora solo un par de preguntas que necesitan respuesta: ¿Cuál es la inteligencia que se requiere? ¿La configuración de la potencia/tipo de conector? ¿El número total de tomacorrientes necesarios? Además, la UPDU cuenta con dos variaciones:
11 kW máx. y 22 kW máx. Usted necesitará confirmar la carga máxima por rack para asegurarse de elegir el modelo correcto.

Con la UPDU Vertiv Geist y el tomacorriente combinado C13 / C19, puede determinar la rPDU ideal para su cliente en minutos, en lugar de horas o días.

Desde la configuración de la potencia hasta la inteligencia, la UPDU Vertiv Geist con tomacorriente combinado C13/C19 introduce la simplicidad y la flexibilidad en la adquisición e instalación de rPDU a lo largo del proceso del ciclo de vida de las PDU para racks.

Conozca todo lo que Vertiv Geist tiene para ofrecer aquí.

Conozca más sobre los premios CRN Tech Innovator Awards aquí.

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación